Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO
您好!
我们 上拉和下拉引脚以按照数据表中的要求配置 MAC 接口、如下所示:[P1]。目标模式为 RGMII、未连接到外部处理器、只为 DP83822 EVM 加电。根据我的理解、如果处于 RGMII 模式[P2]、TX_CLK 不应输出时钟、 但仍然可以观察 TX_CLK 引脚的时钟。 如果有任何问题、请提出建议? 谢谢。
P2: