This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:可以#39;t 使用 DP83822 EVM 上的硬件自举切换到 RGMII 模式。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759644/dp83822i-can-t-switch-to-rgmii-mode-using-the-hw-bootstraps-on-dp83822-evm

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

您好!

我们 上拉和下拉引脚以按照数据表中的要求配置 MAC 接口、如下所示:[P1]。目标模式为 RGMII、未连接到外部处理器、只为 DP83822 EVM 加电。根据我的理解、如果处于 RGMII 模式[P2]、TX_CLK 不应输出时钟、 但仍然可以观察 TX_CLK 引脚的时钟。 如果有任何问题、请提出建议? 谢谢。

P1:

P2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    正确的做法是、在 RGMII 模式下、TX_CLK 不会由 PHY 提供。

    RGMII 模式的数据表可能会令人困惑。  要通过搭接将 DP83822置于 RGMII 模式、请将 RX_DV 引脚悬空或施加下拉电阻。  必须将 RX_ER 设置为模式2或模式3。  这可以通过使用 EVM 在 R60上放置一个6.2k 的上拉电阻器、在 R66上放置一个1.96k 的下拉电阻器来实现。

    如果仍有问题、我建议尝试通过 MDIO 读取 EVM 上的 DP83822寄存器。  您可以使用 USB-2-MDIO 工具执行此操作。

    此致、