This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:上行端口为 DP/DM 线路供电、直到 VBUS 出现

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759654/tusb2036-upstream-port-supply-dp-dm-line-until-vbus-is-present

器件型号:TUSB2036

尊敬的团队:

根据下面的 USB1.1技术规格、在 VBUS 出现之前它不能为 DP/DM 供电。

但在自供电模式下 、TUSB2036将在复位后在 DP0PUR 上提供3.3V 电压。 它也没有检查 VBUS 电源。

由于插件之前 DP/DM 的行为不正确、可能会导致 USB 端口上的电缆放电事件。

请帮您澄清此问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    参考设计和 EVM 在 DP0PUR 上实现了一个由 VBUS 控制的 BJT、用于自供电集线器应用、以满足此要求。

    www.ti.com/.../sllu190.pdf

    此致、
    JMMN