大家好、
客户将使用 TUSB1002作为 PCIe 第1代转接驱动 器、请帮助确认 TUSB1002可兼容 PCIe 第3代到第1代功能的支持。
由于 TI TUSB1002 数据表未提及包含 PCIe 第1代、因此客户要求 TI 进行确认、谢谢。
7.3.7 PCIe/SATA/SATA Express 转接驱动器操作(MODE =“R”;CFG1 =“0”;CFG2 =“0”) TUSB1002可用作 PCI Express (PCIe) Gen3、SATA Gen3或 SATA Express 转接驱动器。 当 TUSB1002的 MODE 引脚=“R”、CFG1引脚=“0”且 CFG2引脚=“0”时,TUSB1002将在检测到 TX1和 TX2上的远端终端时启用两个通道(上行和下行)接收器和发送器路径。 上游和下游路径都将保持启用状态、直到 EN 引脚变为低电平无效。 在此模式下禁用所有 USB3.1电源管理功能。 在此模式下、TUSB1002对 PCIe 链路电源管理(L0、L1)和 SATA 接口电源状态透明。 一旦在 TX1和 TX2上检测到远端终端、无论 PCIe 或 SATA 电源状态如何、TUSB1002电源都将为 P (U0_SSP_1200mV)。 为了在系统 S3/S4/S5状态期间节省功耗、建议将 EN 引脚置为无效以节省功耗。"
请注意、
杨菊