This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002 PCIe 第1代功能支持

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797060/tusb1002-tusb1002-pcie-gen1-function-support

器件型号:TUSB1002

大家好、

客户将使用 TUSB1002作为 PCIe 第1代转接驱动 器、请帮助确认 TUSB1002可兼容 PCIe 第3代到第1代功能的支持。

由于 TI TUSB1002 数据表未提及包含 PCIe 第1代、因此客户要求 TI 进行确认、谢谢。

7.3.7 PCIe/SATA/SATA Express 转接驱动器操作(MODE =“R”;CFG1 =“0”;CFG2 =“0”) TUSB1002可用作 PCI Express (PCIe) Gen3、SATA Gen3或 SATA Express 转接驱动器。 当 TUSB1002的 MODE 引脚=“R”、CFG1引脚=“0”且 CFG2引脚=“0”时,TUSB1002将在检测到 TX1和 TX2上的远端终端时启用两个通道(上行和下行)接收器和发送器路径。 上游和下游路径都将保持启用状态、直到 EN 引脚变为低电平无效。 在此模式下禁用所有 USB3.1电源管理功能。 在此模式下、TUSB1002对 PCIe 链路电源管理(L0、L1)和 SATA 接口电源状态透明。 一旦在 TX1和 TX2上检测到远端终端、无论 PCIe 或 SATA 电源状态如何、TUSB1002电源都将为 P (U0_SSP_1200mV)。 为了在系统 S3/S4/S5状态期间节省功耗、建议将 EN 引脚置为无效以节省功耗。"

请注意、

杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菊花链

    PCIe 第3代向后兼容 PCIe 第1代、因此 TUSB1002支持 PCIe 第1代。

    请使用 TUSB1002A 替代 TUSB1002。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户要求 PCIe 1代采用低功耗模式、我们看到只有 TUSB1002具有睡眠模式、因此我们提出了非 A 版本。

    你有其他建议吗?

    请注意、

    菊花链

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菊花链

    当 TUSB1002A 的上行和下行路径都被启用时、功率为 P (U0_SSP_1200mV)。 为了在系统 S3/S4/S5状态下节省系统功耗、建议控制 TUSB1002A EN 引脚。 每当系统进入低功耗状态(S3、S4或 S5)时、建议将 EN 引脚取消置位。 当 EN 引脚取消置位时、TUSB1002A 将消耗 P (关断)电流。 只要系统退出较低功耗状态、就必须将该引脚置为有效。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.是否可以检查 TUSB1002A PCIe 现代待机状态?

    或者、您是否知道 TUSB1002A PCIe 转接驱动器是否支持 L1/L2 状态? 我们没有看到 PCIe 具有 L1.2状态,仅支持 L0/L1

    菊花链  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    菊花链

    TUSB1002A 激活或处于关断模式(EN 引脚置为无效)、不支持单独的低功耗链路状态。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisy、
    过去几天没有此案例的更新。 我假设此问题现已解决。 我们将关闭此案例。 如果您有与此问题相关的新更新、请重新打开此问题。
    此致、Nasser