This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:EDID 格式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795775/ds90ub949-q1-edid-format

器件型号:DS90UB949-Q1

你好

      如果客户希望在外部 EEPROM 上编程 EDID、 256字节 I2C EEPROM 是否正常? 为客户提供任何编程指南或 EDID 格式? 他们需要知道如何修改要更改分辨率的字节。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是、支持256字节。
    有关更多详细信息、请参阅此主题。
    e2e.ti.com/.../679210
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    您能参考以下答案吗?

    e2e.ti.com/.../761584

    BES 此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven

    我仍然不知道什么是 EDID 数据格式,例如我们可以修改哪个字节来更改分辨率((12.3英寸,1920*720,时钟频率20~85Mhz,帧速率=60Hz)。 您能否帮助提供 EDID 格式、让我们知道如何更改哪个字节来满足上述分辨率? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick

    抱歉、您应该向视频发生器侧寻求帮助、我们也没有用于不同视频分辨率的此 EDID 数据、我们的949只是一个用于电子介质传输的串行器。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    下面是 EDID 内容。 如果客户希望更改为12.3英寸,1920*720时钟频率20~85Mhz,帧速率=60Hz。 如何更改要满足的字节? 客户请求将外部 EEPROM 更改为 EDID 修改。 谢谢你。

    0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x53 0x0E 0x49 0x09 0x01 0x00 0x00 0x00
    0x1C 0x18 0x01 0x03 0x80 0x34 0x20 0x78 0x0A EC 0x18 0xA3 0x54 0x46 0x98 0x25
    0x0F 0x48 0x4C 0x00 0x00 0x00 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01
    0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x01 0x1D 0x00 0x72 0x51 0xD0 0x1E 0x20 0x6E 0x50
    0x55 0x00 0x00 0x20 0x21 0x00 0x18 0x00 0x00 0x00 0xFD 0x00 0x3B 0x3D 0x62
    0x64 0x08 0x00 0x0A 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0xFC 0x00 0x54
    0x49 0x2D 0x44 0x53 0x39 0x30 0x55 0x78 0x39 0x34 0x39 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x10
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x57
    0x02 0x03 0x15 0x40 0x41 0x84 0x23 0x09 0x7F 0x05 0x83 0x01 0x00 0x66 0x03
    0x0C 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

         如果客户安装了外部 EEPROM、他们希望先读取外部 EERPOM EDID、然后再读取显示面板。 那么、客户是否需要将模式5切换为打开? 谢谢你。   

    BR

    Patrick

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    要在远程显示屏上从 EEPROM 读取外部 EDID、请设置949 MODE0 = 1。 对于 MODE1、您还必须设置 REM_EDID_LOAD = 1和 EXT_CTL = 1、并且根据系统需要设置同轴电缆位。 请参阅数据表第7.4.1节

    此致、
    Casey