This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mrudang
您能否提供有关您问题的更多详细信息? 您的 Type-C 端口连接了什么? 端口引脚 NC 将 TUSB320定义为 DRP、DRP 将自动在 DFP 和 UFP 之间进行选择。
您好!
此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
您好!
我共享的数据是否有任何更新?
此致、
Mrudang
您好!
我跟踪了 CC1引脚电压、如下所示。
表7、CSR 寄存器位地址和说明
Rgister 地址:0x0A
DRP 模式:位[5:4]:11
主机:0V
器件:0V
未连接:0V
DFP 模式:位[5:4]:10
主机:0V
器件:4.5V
未连接:0V
请告诉我您的观点。
此致、
Mrudang
您好!
我们无法获得波形、因为我们仅根据先前与您共享的数据获得高电平和低电平。
我们将 Linux PC 作为主机插入、并将电路板作为器件插入。 另一个阶段、我们将电路板保持为主机、将外部 USB 器件保持为器件。
我们将按照您之前的说明在 CC1引脚上进行探测。
我们的查询是、在保持 DRP 模式的同时、我们不会检测到作为主机或器件的任何检测。
此致、
Mrudang
您好!
我们将进行检查并告知您。
您好!
我将等待您的回复。
您好!
更确切地说、您的器件在连接到 USB 主机或 USB 器件时无法完成角色检测是正确的? 测试期间是否可能未正确启用 TUSB320、这意味着 EN_N 不符合以下标准? 外部控制信号是否工作异常?
'如果由外部控制、则必须在 VDD 达到其有效电压电平后至少保持高电平50ms。'