This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:从 HDMI 传输到 RGB 时显示失真

Guru**** 2750355 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794936/tfp401a-display-distortion-when-transfer-from-hdmi-to-rgb

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401

大家好、

我的客户将 TFP401A 用于 HDMI 转 RGB、这会产生一些失真问题。 请帮您检查这个问题吗?

当他启动系统时、显示屏仍然清晰、但颜色略为红色。 一段时间后、显示屏出现一些失真、像素时钟的频率从30MHz 提高到60MHz、 并且屏幕模糊时仍处于打开状态。 屏幕上有淡色点和明亮的彩色线条。

当他尝试显示多色图片时、会发生失真。 如果它们采用黑白模式、 则只会有一点点颜色差异。

该电路包括 HDMI 接口、EEPROM、TFP401、7`显示屏。

请在附件处检查电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    HDMI 流是否包含音频? 奇怪的是、频率会像这样跳跃。 您能否在 i-anyiam@ti.com 上与我分享电路板原理图?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我是问这个问题的客户、感谢您的回答、但很抱歉、由于公司的规定、我无法提供原理图、这个 PCB 是为图像显示而设计的、不包括音频。幸运的是、 使用 TFP401A 的方法并不是很复杂、因此您可以通过电路板推断原理图。 HDMI 信号从电路板左侧进入 TFP4001A,然后 RGB 信号输出到右侧 FPC 连接器。HDMI 连接器下方的芯片是24C02,其中存储了 EDID 消息。您能帮我找出它工作失败的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yafei、

    我真的无法从板的图片中推断出太多内容。 我需要该原理图来确保引脚正确连接。 我不需要整个原理图、只需要与 TFP401A 相关的器件。

    此外、看起来电路板已经进行了广泛的开发。 我可以看到很多不良的焊料作业。 您是否有另一个更干净的电路板可以尝试?

    此外、该显示屏的分辨率是多少?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭主题、因为此问题正在通过电子邮件处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我在‘ll 准备时回复你。