Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP401A 主题中讨论的其他器件: TFP401
大家好、
我的客户将 TFP401A 用于 HDMI 转 RGB、这会产生一些失真问题。 请帮您检查这个问题吗?
当他启动系统时、显示屏仍然清晰、但颜色略为红色。 一段时间后、显示屏出现一些失真、像素时钟的频率从30MHz 提高到60MHz、 并且屏幕模糊时仍处于打开状态。 屏幕上有淡色点和明亮的彩色线条。
当他尝试显示多色图片时、会发生失真。 如果它们采用黑白模式、 则只会有一点点颜色差异。
该电路包括 HDMI 接口、EEPROM、TFP401、7`显示屏。