Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E02B04 你好。
我对 TPD4E02B04有疑问。
问题1.
是什么导致 VBRF 变化?
例如、如果是温度、您有(温度 VBRF 特性)数据吗?
问题2.
如果长时间施加高于 VRWM 且低于 VBRF 的电压、器件是否会损坏?
问题3.
如果长时间施加超过 VBRF 的电压、器件是否会损坏?
如果发生损坏、请告诉我如何计算故障模式和寿命。
问题4.
USB Type-C:当在 CC、SBU 和 DP/DM 线路上使用 TPD4E02B04进行信号范围测量时、请告诉我问题所在。
谢谢你。