This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:关于 VRWM 和 VBRF 引脚

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792923/tpd4e02b04-about-vrwm-and-vbrf-pin

器件型号:TPD4E02B04

你好。

我对 TPD4E02B04有疑问。

问题1.
是什么导致 VBRF 变化?
例如、如果是温度、您有(温度 VBRF 特性)数据吗?


问题2.
如果长时间施加高于 VRWM 且低于 VBRF 的电压、器件是否会损坏?
 

问题3.
如果长时间施加超过 VBRF 的电压、器件是否会损坏?
如果发生损坏、请告诉我如何计算故障模式和寿命。
 
问题4.
USB Type-C:当在 CC、SBU 和 DP/DM 线路上使用 TPD4E02B04进行信号范围测量时、请告诉我问题所在。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1) 1)它是温度和工艺。 但是、我们不会发布该数据。 不过、如果您愿意、我可以为您提供整个温度范围内的典型 IV 曲线

    2) 2)不会损坏器件、因为通过器件的电流将小于1mA。 但是、这通常比大多数应用的正常用例所能接受的泄漏电流高。

    3)这是一个 ESD 二极管、不用于抑制直流事件。 如果您谈论的是施加额定瞬态超过数据表中规定的值、则器件通常会发生短路、直到耗电过多并打开为止。

    4) 4) CC 线路可摆动至5V、因此无法接受通过器件的泄漏。 对于 DP 和 DN 线路、使用此器件时不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。

    感谢您的回答。

    更多信息
    请告诉我有关数据的信息吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否希望我为您提供一条与温度对应的典型 IV 曲线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。