请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB522P 主题中讨论的其他器件:TUSB8041、
尊敬的所有人:
以下问题如果有好的建议、谢谢!
有时无法读取 TUSB8041、一旦发生该问题、 在对集线器 TUSB8041进行复位和断电时将不起作用、只解决系统重新启动系统的问题。
如果取消 TUSB522P、则读取 TUSB8041是正常的。
出勤模式: 主板+TUSB522P+TUSB8041+H2摄像头