This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793702/tusb522p-tusb522p-issue

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

尊敬的所有人:

   以下问题如果有好的建议、谢谢!

  有时无法读取 TUSB8041、一旦发生该问题、  在对集线器 TUSB8041进行复位和断电时将不起作用、只解决系统重新启动系统的问题。

如果取消 TUSB522P、则读取 TUSB8041是正常的。

出勤模式: 主板+TUSB522P+TUSB8041+H2摄像头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB522P RX_EN 引脚在测试期间是否被拉高? 只需确认 TUSB522P 是否位于 TUSB8041的上行端口上? 当您说"Cancel the TUSB522P (取消 TUSB522P)"时、器件是否已从系统中移除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我迟到了。 问题仍未解决。 TUSB522P RX_EN 引脚已上拉。 如果出现问题、尝试降低 EN_RXD 引脚、但器件仍连接到系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个组件之间的距离是多少?使用的传输介质是什么? 是否可以尝试删除 TUSB522P 并仅使用主机和 TUSB8041进行复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。