This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:VOD 提示

Guru**** 2946650 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797037/ds125br820-vod-quesiton

器件型号:DS125BR820

你好

      VOD/VID 比率和 VOD_DB 之间有何不同和关系? 如果我们将 VOD/VID 比率设置为0.57,VOD 设置为-12dB,我们可以在820的输出上看到什么信号? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    DS125BR820中的 VOD_DB 和 VOD 控件类似、因此我们建议仅对 VOD 控件进行调整。

    VOD_DB 控制几乎在所有情况下都应按照建议设置(0dB)。  

    如果您将其设置为-12dB 且 VOD = 0.57、则输出将极小、系统无法使用。  对于 DS125BR820、VOD_DB 控制使整个波形更小。   我希望输出端的总衰减为-16dB 左右。

    此致、

    Lee