请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125BR820 你好
VOD/VID 比率和 VOD_DB 之间有何不同和关系? 如果我们将 VOD/VID 比率设置为0.57,VOD 设置为-12dB,我们可以在820的输出上看到什么信号? 谢谢你。
BR
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
VOD/VID 比率和 VOD_DB 之间有何不同和关系? 如果我们将 VOD/VID 比率设置为0.57,VOD 设置为-12dB,我们可以在820的输出上看到什么信号? 谢谢你。
BR
Patrick
Patrick、
DS125BR820中的 VOD_DB 和 VOD 控件类似、因此我们建议仅对 VOD 控件进行调整。
VOD_DB 控制几乎在所有情况下都应按照建议设置(0dB)。
如果您将其设置为-12dB 且 VOD = 0.57、则输出将极小、系统无法使用。 对于 DS125BR820、VOD_DB 控制使整个波形更小。 我希望输出端的总衰减为-16dB 左右。
此致、
Lee