This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988 Thunderbolt I2C_IRQ 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795489/tps65988-tps65988-thunderbolt-i2cs_irq-questions

器件型号:TPS65988

尊敬的:

我的客户将 TPS65988DH 与 Titan Ridge TBT 搭配使用、I2C2用于与 Thunderbolt 通信。

I2C2_IRQ 问题有一个问题、当为 I2C2设置任何中断屏蔽时、I2C2_IRQ 将在未连接任何设备时拉低、这是异常情况、您能否提供建议、在 FW 设置中应在哪里检查?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    听起来您使"Patch Loaded" I2C 中断处于启用状态。 请确保此中断已禁用、它应能解决您的问题。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    对于中断、如果它被触发、I2C2_IRQ 将在清除之前存在?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    正确、一旦器件启动、补丁加载中断将被触发。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我与客户进行了检查、现在不使用加载了补丁的中断。
    它们具有插入或删除以及数据状态更新中断。
    插入交流电源时、对于某些电路板、I2C2_IRQ 将保持恒定低电平、而对于其他电路板、I2C2_IRQ 在一段时间内处于低电平、然后被拉至高电平。
    那么、哪种行为是正常的、这两种不同结果的可能原因是什么?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    加载补丁并且未使用"加载补丁"中断后、中断引脚将直接变为高电平。
    我建议检查补丁和配置是否正确加载到 PD 控制器上。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我能否检查0x2D 电阻位10 (下面)以验证补丁是否已成功加载?

    此外、现在的问题是插入电源时、某些电路板的 I2C2_IRQ2输出较低、而其他电路板随后将变为低电平、这是正常的、我们还需要检查哪些其他原因或其他事项?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、可以引用该位来查看修补程序是否已正确加载。
    正常行为是 IRQ 线路在引导后变为高电平。 IRQ 线路为低电平有效。 如果 IRQ 线路保持低电平、则存在一个激活的中断。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    让我们闭上螺纹。

    谢谢。