请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 尊敬的:
我的客户将 TPS65988DH 与 Titan Ridge TBT 搭配使用、I2C2用于与 Thunderbolt 通信。
I2C2_IRQ 问题有一个问题、当为 I2C2设置任何中断屏蔽时、I2C2_IRQ 将在未连接任何设备时拉低、这是异常情况、您能否提供建议、在 FW 设置中应在哪里检查?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我的客户将 TPS65988DH 与 Titan Ridge TBT 搭配使用、I2C2用于与 Thunderbolt 通信。
I2C2_IRQ 问题有一个问题、当为 I2C2设置任何中断屏蔽时、I2C2_IRQ 将在未连接任何设备时拉低、这是异常情况、您能否提供建议、在 FW 设置中应在哪里检查?
谢谢。