This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:二极管 D1的压降是否会影响接地信号的采集

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796581/tic12400-will-the-voltage-drop-of-diode-d1-affect-the-acquisition-of-ground-signal

器件型号:TIC12400

大家好、

在24V 汽车系统中使用 TIC12400时、这里有一个问题。

当配置接地时、如果 K2接通、电流从 SPI IN0流经 D1。

当配置为电源时、K1打开、电流流经 D2进入 SPI IN0。

在 RP1和 TVS1的钳位电压之后、24V 系统电源的瞬态电压低于12V 系统 TVS 管的钳位电压。
后级的1K 电阻基本上可以确保 SP1_IN0处的电压安全。
此设计中的一个问题是:二极管 D1的压降是否会影响接地信号的采集?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    当 TIC12400发出湿性电流时、D1的压降会产生压降、从而影响接地信号的采集。  这不应成为问题、除非存在其他类似地漂移的情况、因为最低比较器阈值为2V、并且您可以将阈值设置为4V、从而为系统提供更大的裕度。   

    谢谢、  

    Adam