Other Parts Discussed in Thread: TIC12400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400 大家好、
在24V 汽车系统中使用 TIC12400时、这里有一个问题。
当配置接地时、如果 K2接通、电流从 SPI IN0流经 D1。
当配置为电源时、K1打开、电流流经 D2进入 SPI IN0。
在 RP1和 TVS1的钳位电压之后、24V 系统电源的瞬态电压低于12V 系统 TVS 管的钳位电压。
后级的1K 电阻基本上可以确保 SP1_IN0处的电压安全。
此设计中的一个问题是:二极管 D1的压降是否会影响接地信号的采集?
非常感谢!