请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我叫 Ghofran Rais、目前在电子设计板上工作。
我想知道如何将 TUSB8020B 连接到 PIC32MK1024GPE100微控制器???
是否可以使用以下引脚:USB_SSTXP_UP;USB_SSTXM_UP;USB_SSRXP_UP;USB_SSRXM_UP 用于此连接???
请帮帮我!