This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TUSB8020B:将 TUSB8020B 连接到 PIC32MK1024GPE100

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794551/webench-tools-tusb8020b-connecting-tusb8020b-to-pic32mk1024gpe100

器件型号:TUSB8020B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

我叫 Ghofran Rais、目前在电子设计板上工作。

我想知道如何将 TUSB8020B 连接到 PIC32MK1024GPE100微控制器???

是否可以使用以下引脚:USB_SSTXP_UP;USB_SSTXM_UP;USB_SSRXP_UP;USB_SSRXM_UP 用于此连接???

请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以、您可以使用这些信号、但也应连接 USB_DP_UP、USB_DM_UP 和 VBUS。 EVM 用户指南中有一个示例原理图、网址 为:www.ti.com/.../sllu196.pdf

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想将 TUSB8020B 与 MCU 连接!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB_DP_UP、USB_DM_UP 和 VBUS 需要连接到 PIC32MK1024GPE100的 USB 2.0接口。 USB_SSTXP_UP;USB_SSTXM_UP;USB_SSRXP_UP;USB_SSRXM_UP 可保持断开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 USB 3.0而不是2.0!!

    请帮我!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PIC32MK1024GPE100不支持 USB 3.0操作、似乎仅支持 USB 2.0 FS 操作。

    此致、
    JMMN