This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:THVD1451应用 UART RX/TX 至 RS485

Guru**** 2751225 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795822/thvd1451-thvd1451-application-uart-rx-tx-to-rs485

器件型号:THVD1451
主题中讨论的其他器件:THVD1450

我是否可以使用 THVD1451 和 B 连接到 Z、A 连接到 Y

它适用于 UART RX/TX 到 RS485?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、以这种方式连接器件会将其从全双工实现转换为半双工实现。 如果您要连接两线制 RS-485总线、这是很有意义的。 您还可以考虑半双工版本的器件、例如 THVD1450、这种器件可能更简单。 在任一种情况下、该器件可用于在逻辑电平 UART 信令和 RS-485差分总线信令之间进行转换。

    如果您对这些器件的使用有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Max
    因为我只有 UART RX/TX 且没有/re、de 控制器信号。 因此、我选择 THVD1451。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。  如果出于某种原因确实希望使用 THVD1450、则可以将 DE 连接到 VCC、/RE 连接到 GND、这是等效的。

    但是、该节点是否需要从其他节点接收数据?  如果是、则可能需要修改方法、以便可以选择禁用发送器电路(即使用 DE 控制引脚)。  否则、该节点的发送器将始终开启、并会阻止其他收发器在总线上进行通信。  如果您希望实现驱动器使能控制、但您的 UART 不提供该信号、那么您可能需要实现与此参考设计中的逻辑电路类似的电路:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01090

    最大