Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1451
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THVD1451 主题中讨论的其他器件:THVD1450、
我是否可以使用 THVD1451 和 B 连接到 Z、A 连接到 Y
它适用于 UART RX/TX 到 RS485?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以了。 如果出于某种原因确实希望使用 THVD1450、则可以将 DE 连接到 VCC、/RE 连接到 GND、这是等效的。
但是、该节点是否需要从其他节点接收数据? 如果是、则可能需要修改方法、以便可以选择禁用发送器电路(即使用 DE 控制引脚)。 否则、该节点的发送器将始终开启、并会阻止其他收发器在总线上进行通信。 如果您希望实现驱动器使能控制、但您的 UART 不提供该信号、那么您可能需要实现与此参考设计中的逻辑电路类似的电路:
http://www.ti.com/tool/TIDA-01090
最大