This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I-MAU-EK:远场回送测试

Guru**** 2929300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795207/dp83848i-mau-ek-far-field-loopback-test

器件型号:DP83848I-MAU-EK

大家好、

我希望使用 DP83848I-MAU-EK/NOPB原型板对83848进行测试。  我需要做的是通过 RJ45将数据从误码率测试仪(BERT)发送到 PHY、然后返回 BERT。  我似乎找不到任何与83867类似的远端环路测试选项。   我将 usb2mdio 工具与 MSP430配合使用。   我可以读取和写入此原型板上的 PHY。  我想使用这些设置。

开始
BMCR 上的//复位
0000 8000
//将 BMCR 设置为环回 B14和自动协商 B12
0000 1000

结束

但是、在我启动后意识到它不是我想要的回送模式、实际上是回送错误的方向。   然后、我想我可以将 TX3:0引脚跳至 RX3:0引脚、可能将 rxclk 跳至 txclk、这似乎都不起作用。   如果有任何建议,将不胜感激。  我需要做的是在极端环境下测试 Phy。   谢谢。

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Craig、

    DP83848不像 DP83867那样支持反向回送。 此外、在 MII 模式下、通过将 TXD[3:0]引脚连接到 RXD[3:0]引脚、无法创建回路。 发送和接收时钟都是输出的、因此在这个配置中数据不能被正确计时。 要在 MAC 侧执行回送、您需要使用 RMII 模式。 然后、您可以将 RMII TX 引脚连接到 RMII RX 引脚并执行回送。

    如果您希望评估 MII 模式、则必须通过 MII 引脚发送数据、并将 BERT 器件用作以太网 MAC。 然后、在电缆侧、您需要使用环回电缆。 对于环回电缆、请将 RJ-45的引脚1连接到引脚3、将引脚2连接到引脚6。

    此致
    Aniruddha