请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848I-MAU-EK 大家好、
我希望使用 DP83848I-MAU-EK/NOPB原型板对83848进行测试。 我需要做的是通过 RJ45将数据从误码率测试仪(BERT)发送到 PHY、然后返回 BERT。 我似乎找不到任何与83867类似的远端环路测试选项。 我将 usb2mdio 工具与 MSP430配合使用。 我可以读取和写入此原型板上的 PHY。 我想使用这些设置。
开始
BMCR 上的//复位
0000 8000
//将 BMCR 设置为环回 B14和自动协商 B12
0000 1000
结束
但是、在我启动后意识到它不是我想要的回送模式、实际上是回送错误的方向。 然后、我想我可以将 TX3:0引脚跳至 RX3:0引脚、可能将 rxclk 跳至 txclk、这似乎都不起作用。 如果有任何建议,将不胜感激。 我需要做的是在极端环境下测试 Phy。 谢谢。
Craig