Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049, DS90LV049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS049 主题中讨论的其他器件: DS90LV049
你好
我需要选择 双 LVDS 差分驱动器和接收器,SN65LVDS049和 DS90LV049几乎相同的,
在我的案例中,所有 LVDS 通道都将通过100R 双绞线 电缆(4米),数据速率为20Mbps,哪个器件适合 ME?传输
接收器?Ω 之前是否需要 EQ
谢谢你