This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:如何选择双 LVDS 差分驱动器和接收器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049, DS90LV049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793934/sn65lvds049-how-to-select-a-dual-lvds-differential-drivers-and-receivers

器件型号:SN65LVDS049
主题中讨论的其他器件: DS90LV049

你好

我需要选择 双 LVDS 差分驱动器和接收器,SN65LVDS049和 DS90LV049几乎相同的,

在我的案例中,所有 LVDS 通道都将通过100R  双绞线 电缆(4米),数据速率为20Mbps,哪个器件适合 ME?传输

接收器?Ω 之前是否需要 EQ

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    SN65LVDS049或 DS90LV049都适合您的应用、正如您所注意到的那样、它们非常相似。 在这个速率和电缆长度下、我不希望您需要一个均衡器、但它取决于电缆和连接器的质量。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DS90LV049数据表中、,VTH 差分输入高阈值为35mv,电缆中(__LW_AT__4米双绞线)传输,如果接收器容易受到电缆上噪声的影响?如何减少噪声的影响

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    由于 LVDS 是差分信号、因此差分对的两条线路通常受到相同噪声的影响、而差分信号不会受到太大的影响、因此噪声的影响已经最小化。 在另一侧没有驱动器且 LVDS 线路悬空的情况下、失效防护电路将启动并确保输出为稳定的高电平。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢