Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们有一个早期案例使用 XIO2001 PCIe 转 PCI 桥接器、最近收到了终端客户的反馈、表示无法关闭。
分析后发现、当系统进入 S3或 S4状态时、XIO2001的唤醒号将首先下拉、系统将再次唤醒(后端未连接到 PCI 设备)。
我们想知道、
1.在何种情况下,XAKE2001的 WAKE#将会发出? 您能帮助澄清这个问题吗?
2.此外、外部 EEPROM 是否需要获得 F/W?
原理图如下所示。 谢谢你。