This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:有关 XIO2001 PCIe WAKE#的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794078/xio2001-question-about-xio2001-pcie-wake

器件型号:XIO2001

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们有一个早期案例使用 XIO2001 PCIe 转 PCI 桥接器、最近收到了终端客户的反馈、表示无法关闭。
分析后发现、当系统进入 S3或 S4状态时、XIO2001的唤醒号将首先下拉、系统将再次唤醒(后端未连接到 PCI 设备)。
我们想知道、

1.在何种情况下,XAKE2001的 WAKE#将会发出? 您能帮助澄清这个问题吗?
2.此外、外部 EEPROM 是否需要获得 F/W?

原理图如下所示。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    请参阅此 E2E 帖子、了解有关 WAKE# e2e.ti.com/.../1804803的信息
    2.我不知道你的意思是“赚取 F/W”。 不过、我认为 EEPROM 没有任何特殊要求。

    此致、
    I.K.