This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:TS5USBC41双确认原理图

Guru**** 2876400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793334/ts5usbc41-ts5usbc41-double-confirm-schematic

器件型号:TS5USBC41

尊敬的:

我们的客户端使用 TS5USBC41、功能表如下所示、我们仅 使用一个 GPIO、因此切换相同的通道、如下所示:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 GPIO 控制 SEL 引脚和 OE 引脚? 如果是、您可能不需要 R714/R715、R712/R713。
    FLT 只需要上拉 R723
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 GPIO 控制 SEL 引脚和 OE 引脚?
    >>是

    如果是、您可能不需要 R714/R715、R712/R713。
    FLT 只需要上拉 R723
    >>确定!