This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151M:在没有控制器的情况下运行

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793627/onet1151m-operation-without-controller

器件型号:ONET1151M

大家好、我已经了解到 ONET1151M 将在没有控制器的情况下运行。

1)  在没有控制器的情况下操作 ONET1151M 的过程是什么?  我们现在不需要 EQ 或任何数字优化、只需要切换输入和获取输出的功能。

2)  我们测量的工作输入(DIN+、DIN-)共模直流电压为+1.7V。  如果我们使用具有相同+1.7V CM 电压的器件驱动输入,输入是否可以是直流耦合?

感谢您的帮助、

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    在您关于此问题的另一篇文章中、我已经注意到我们需要使用 SMBus 接口来设置和启用激光驱动器。 在我之前的响应中、我对 ENA 位操作(寄存器0x00[7])进行了超频。

    此致、Nasser