请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET1151M 大家好、我已经了解到 ONET1151M 将在没有控制器的情况下运行。
1) 在没有控制器的情况下操作 ONET1151M 的过程是什么? 我们现在不需要 EQ 或任何数字优化、只需要切换输入和获取输出的功能。
2) 我们测量的工作输入(DIN+、DIN-)共模直流电压为+1.7V。 如果我们使用具有相同+1.7V CM 电压的器件驱动输入,输入是否可以是直流耦合?
感谢您的帮助、
j