This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RGMII 时序延迟

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792634/dp83867e-rgmii-timing-delay

器件型号:DP83867E

团队、


我对 DP83867的 RGMII 时序延迟有疑问。

我正在尝试了解是否仅使用自举选项而不访问 MDIO 来启用延迟。


在"SNLA243"第8页上、

默认情况下、DP83867中启用 RGMII RX/TX 内部延迟。 以确保延迟

使能、RGMII 控制寄存器(地址0x32)的位[1:0]应该被写为0b11。

 

但在第73页的 sns504b 中、显示了 TX 和 Rx 时钟延迟均已关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    可通过寄存器访问(MDIO/MDC)或自举来控制延迟。
    有关 TX 路径和 RX 路径的内部延迟的自举选项、请参阅数据表中的表6。
    您可以使用一种或另一种方法、如果您希望确保正确设置了自举、但这不是必需的、也可以使用这两种方法。