请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 团队、
我对 DP83867的 RGMII 时序延迟有疑问。
我正在尝试了解是否仅使用自举选项而不访问 MDIO 来启用延迟。
在"SNLA243"第8页上、
默认情况下、DP83867中启用 RGMII RX/TX 内部延迟。 以确保延迟
使能、RGMII 控制寄存器(地址0x32)的位[1:0]应该被写为0b11。
但在第73页的 sns504b 中、显示了 TX 和 Rx 时钟延迟均已关闭。