Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 尊敬的 TI:
在 TUSB320的数据表中、有一个注意事项:"VDD 必须为3.5V 或更高、才能提供3A 的插电流。 是真的吗?
这是否意味着主机控制器无法通过 I2C 将寄存器 CURRENT_MODE_Advertise 的值更改为10 (3A 高电平)?
由于我们的系统是1.8V I/O、因此我想为 VDD 使用1.8V。
谢谢!
谢谢
风扇