This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:VDD 是否应高于3.5V?

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793030/tusb320-should-vdd-be-higher-than-3-5v

器件型号:TUSB320

尊敬的 TI:

在 TUSB320的数据表中、有一个注意事项:"VDD 必须为3.5V 或更高、才能提供3A 的插电流。 是真的吗?

这是否意味着主机控制器无法通过 I2C 将寄存器 CURRENT_MODE_Advertise 的值更改为10 (3A 高电平)?

由于我们的系统是1.8V I/O、因此我想为 VDD 使用1.8V。

谢谢!

谢谢

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、

    正确、TUSB320在通告3A 时需要 VDD 高于3.5V、以确保 CC 引脚上的电压正确。 此外、TUSB320建议的工作范围为2.7V 至5V、请增大 Vdd 以确保正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    此要求是否仅在我们将 TUSB320用作 DFP 时存在? 在本例中、我们将其用作 UFP。 那么、在本例中、我们能否连接到1.8V?

    谢谢!

    谢谢

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    否、此建议适用于 DFP 和 DRP 情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、
    感谢您的快速响应。
    如果我使用3.9V 电压、I2C/OUT3/ID 的上拉电压如何? 我可以使用1.8V 吗? 我的主机侧全部是1.8V I/O

    谢谢
    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、

    I2C (SDA 和 SCL)可在1.8V 电压下运行。 OUT3/ID 可上拉至 VDD。