Other Parts Discussed in Thread: TLK6201EA, SN75LVCP600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK6201EA 主题中讨论的其他器件: SN75LVCP600
你(们)好
我们遇到 了一个问题、即由于 SAS OOB 信号电平低于电压阈值、TLK6201EA 无法检测 SAS OOB 信号。 请允许我提出你的建议
1.是否有任何方法可以降低检测阈值,以便 检测 SAS OOB 1.5G/3Gbps 信号?
2.如果 TLK6201EA 无法执行此操作,是否有任何其他建议 的均衡器/中继器具有 LOS (信号丢失检测)?