This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6201EA:无法检测 SAS OOB

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK6201EA, SN75LVCP600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793323/tlk6201ea-can-not-detect-sas-oob

器件型号:TLK6201EA
主题中讨论的其他器件: SN75LVCP600

你(们)好  

我们遇到 了一个问题、即由于 SAS OOB 信号电平低于电压阈值、TLK6201EA 无法检测 SAS OOB 信号。 请允许我提出你的建议  

1.是否有任何方法可以降低检测阈值,以便 检测 SAS OOB 1.5G/3Gbps 信号?  

2.如果 TLK6201EA 无法执行此操作,是否有任何其他建议 的均衡器/中继器具有 LOS (信号丢失检测)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    20ns 的信号检测(LOS)传播延迟可能会导致 SATA/SAS OOB 信息在系统级别因有效脉冲时间<指定的最小值而被拒绝。

    对于大多数 SATA 应用、我推荐使用 SN75LVCP600。  

    此致、

    Lee