This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:对于 TUSB320、是否需要具有"传统类型 A 交换"对于 DRP 模式?

Guru**** 2972510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790990/tusb320-is-it-needed-to-have-legacy-type-a-switch-for-drp-mode-for-tusb320

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:TPS25810

大家好、团队成员。

我的客户问我2个问题、如下所示。

1.如果客户使用如图所示的 DRP 模式、则客户是否应使用传统类型交换机?

2.客户担心此设备的使用寿命。 (EOL)

您认为该器件将是 NRND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:是的、可以。
    2:可以、因此请使用 TUSB320I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Brian -San。

    对于1、

    是否为强制性? 如果客户不使用 Vbus SW、是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下,Vbus 开关是人体模型。 对于 Type-C 连接器、在 CC 线路协商完成之前不应存在 Vbus。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Malik-San。

    感谢您的支持。
    是否有任何 USB tyep C IC 需要客户使用额外的开关、或者我们是否有任何具有集成开关或其他解决方案的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC 控制器+ Vbus 开关需求、您可能需要考虑我们的 TPS2582x 产品系列或 TPS25810。