This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:铜缆到光纤的介质转换器模式

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791559/dp83869hm-media-converter-mode-for-copper-to-fiber

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

你(们)好,先生  

我知道吗  

DP83869是否可以通过硬件设置支持介质转换器模式? (不带任何 S/W 配置)

2.如果在 DP83869上设置1000Mbps 介质转换器模式,此模式是否可用于100Mbps (降级使用)?

3.如果需要通过软件使用配置介质转换器,DP83869是否可以与 EEPROM 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    DP83869需要软件访问才能在介质转换器模式下工作。 数据表中提到了软件设置。 铜缆和光纤端的速度也需要相同。 铜侧可以在1000M 和100M 之间自动协商、但光纤以太网标准不支持自动协商。 因此、需要通过软件在1000M 到100M 之间更改光纤速度。
    PHY 上的寄存器只能通过 SMI (MDIO-MDC 引脚)访问。 我们尚未测试 PHY 与 EEPROM 搭配使用的实现、但如果寄存器设置是通过 MDIO-MDC 引脚完成的、那么我认为不会有任何问题。

    此致
    Aniruddha