请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
你(们)好,先生
我知道吗
DP83869是否可以通过硬件设置支持介质转换器模式? (不带任何 S/W 配置)
2.如果在 DP83869上设置1000Mbps 介质转换器模式,此模式是否可用于100Mbps (降级使用)?
3.如果需要通过软件使用配置介质转换器,DP83869是否可以与 EEPROM 配合使用?