This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:中继器模式、数据表和应用手册差异

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791188/dp83869hm-repeater-mode-and-datasheet-and-application-note-differences

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

我们即将开始一个需要铜对铜/光纤接口的项目(与中继器一样、但光纤接口的两个铜的一端都有此选项)。 DP83869HM 看起来是这种情况的理想选择(两个 DP83869HM 通过 RGMII 背对背连接、一个在固定模式 RGMII 至铜线模式下、另一个在管理模式下- RGMII 至铜线或光纤)。 我们有几个问题:

1) 1)我们假设两个 DP83869HM 可以通过 RGMII 背对背连接吗?

2)关于固定模式1 (RGMII 到铜)、我们注意到数据表 SNLS614A 和应用手册 SNLA318之间存在差异。 根据这两种情况、OPMODE_0、OPMODE_1和 OPMODE_2需要设置为0。 为此、数据表 SNLS614A (第44至45页)要求引脚22、36和35通过2.49K 下拉(根据表10 - 2级自举电阻比)、而应用手册 SNLA318 (第2页)显示这些引脚为开路。 您建议遵循以下哪两项?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    您的假设是正确的、DP83869可与另一个 DP83869通过 RGMII 背靠背使用。 自举引脚具有一个内部9k Ω 下拉电阻器、因此对于模式0自举而言、保持引脚断开是可以的。 无需外部2.49k Ω 下拉电阻。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,谢谢你 Aniruddha

    此致、
    Nicholas