请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
我们即将开始一个需要铜对铜/光纤接口的项目(与中继器一样、但光纤接口的两个铜的一端都有此选项)。 DP83869HM 看起来是这种情况的理想选择(两个 DP83869HM 通过 RGMII 背对背连接、一个在固定模式 RGMII 至铜线模式下、另一个在管理模式下- RGMII 至铜线或光纤)。 我们有几个问题:
1) 1)我们假设两个 DP83869HM 可以通过 RGMII 背对背连接吗?
2)关于固定模式1 (RGMII 到铜)、我们注意到数据表 SNLS614A 和应用手册 SNLA318之间存在差异。 根据这两种情况、OPMODE_0、OPMODE_1和 OPMODE_2需要设置为0。 为此、数据表 SNLS614A (第44至45页)要求引脚22、36和35通过2.49K 下拉(根据表10 - 2级自举电阻比)、而应用手册 SNLA318 (第2页)显示这些引脚为开路。 您建议遵循以下哪两项?
谢谢你。