This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:有关电源建议的查询

Guru**** 2588275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788729/tca9406-inquiry-regarding-power-supply-recommendations

器件型号:TCA9406

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TCA9406并询问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据 TCA9406数据表中的"10个电源建议"、
“为确保在上电或断电期间输出的高阻抗状态
OE 输入引脚必须通过一个下拉电阻器接地、并且在 VCCA 和 VCCB 被启用前一定不能被启用
完全斜升且稳定。

这是强制性的吗?

如果不需要、确保输出阻抗高、OE 引脚是否可以处于高电平?

TCA9406的连接都是微型计算机。
在电源稳定之前、微型计算机的引脚处于高阻抗状态。
因此、我认为即使 TCA9406的输出不是高阻抗也没有问题。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    您希望电平转换器为高阻抗的原因是为了确保总线上的任何从器件都不会看到任何干扰/启动条件和任何可能最终使从器件状态机进入未定义状态(在最坏的情况下锁存 SDA)的时钟脉冲。

    如果 I2C 总线上的唯一器件是两个"微型计算机"、并且您可以确保它们不会看到任何干扰、那么这应该是可以的。 否则、我建议您遵循数据表中的说明。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    我已将您的建议发送给客户、他还有一个问题。

    如果您能提供建议、我将不胜感激。

    --
    感谢您的回答。

    当电源不稳定时、是否会出现干扰时钟脉冲?

    您提到、如果您可以忽略 MCU、则没有问题。
    在这种情况下、由于电源不稳定、MCU 被复位、并且在加电/断电期间不运行。
    应忽略毛刺脉冲或时钟、因为它不工作。

    认为没有问题是可以的吗?
    --

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    这是一个提醒,我期待着等待您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shinichi、

    很抱歉、直到您的上一篇帖子才看到您的帖子。

    '当电源不稳定时、是否会出现干扰时钟脉冲?'
    但当您说电源不稳定时、您可能需要更具体一些。 5V 电压轨上的一些上/下(峰值~100mV)可能不会导致任何问题、但诸如高频2V 峰峰值摆动之类的东西可能是3.3V 电压轨上的问题。

    "因为电源不稳定。"
    您能为我提供波形吗? 这将让我更好地了解您看到的内容。

    "应忽略干扰或时钟、因为它不工作。
    认为没有问题是可以的吗?"
    从根本上说、这将是两个处理器上的软件问题。 如果它们都被编程为在接收到特定的时间/命令之前忽略输入、那么我怀疑这是可以的。 如果它们打开并自动查看 I2C 线路、那么我们可能会遇到问题。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    此时、客户只考虑概念、没有 上电波形。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一