尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TCA9406并询问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据 TCA9406数据表中的"10个电源建议"、
“为确保在上电或断电期间输出的高阻抗状态
OE 输入引脚必须通过一个下拉电阻器接地、并且在 VCCA 和 VCCB 被启用前一定不能被启用
完全斜升且稳定。
这是强制性的吗?
如果不需要、确保输出阻抗高、OE 引脚是否可以处于高电平?
TCA9406的连接都是微型计算机。
在电源稳定之前、微型计算机的引脚处于高阻抗状态。
因此、我认为即使 TCA9406的输出不是高阻抗也没有问题。
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一