Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25810-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS25810
您好!
我想知道 TPS25810-Q1在反向电压条件下的表现。
例如、当输入电压为5V 时、移动电池5.2V 与输出相连。
-反向电流是否流经 SW 的体二极管?
- TPS25810是否有可能损坏?
此致、
Kuramochi