This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:反向电压条件

Guru**** 2536880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789223/tps25810-q1-reverse-voltage-condition

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25810

您好!

我想知道 TPS25810-Q1在反向电压条件下的表现。

例如、当输入电压为5V 时、移动电池5.2V 与输出相连。

-反向电流是否流经 SW 的体二极管?

- TPS25810是否有可能损坏?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、
    如果 tps25810启用,则当输出电压高于输入电压时,输出电流可反向输入。 如果器件禁用,则由于内部体二极管对地短路,电流无法反转。 当电流非常高时、TPS25810具有 OTSD 保护功能将接触 OTP 质子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tan - San、

    感谢您的信息。

    >如果 tps25810已启用

    这是否意味着 EN 为高电平或 SW 为导通?
    如果 EN 为高电平且 SW 为关断、则反向电流是否流动?
    我在握手之前先假设。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    当器件 启用(EN 为高电平) 时、SW 将打开、电流会反向流动。

    当器件禁用(EN 为低电平)时、SW 将关闭、电流不能反向流动。

    此致、

    Michael Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tan - San、

    我认为、即使 EN 如 下面所示为高电平、SW 也会在握手之后打开

    在这个术语中、反向电流是否流动?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tan–San、

    提醒一下。
    您能看到上面的问题吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San

    是的,实际上设备将有大约150ms 的时间来确认 UFP 附件。 在这150ms 之后,SW 将打开,但如果在此150ms 内在 VBUS 中使用高压,因为 SW 尚未打开,因此 不会产生反向电流。