主题中讨论的其他器件:TUSB542、 HD3SS3212-Q1、
您好、支持团队
我们的客户 IVI 和 USB-C 功能块如下图"关于子板上的转接驱动"有任何问题?

如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
我们的客户 IVI 和 USB-C 功能块如下图"关于子板上的转接驱动"有任何问题?

如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯
大家好、David:
很高兴见到您,这是一个汽车 FAE Roy,与 Disti FAE Lawrence 合作,客户将设计支持 USB3.2 Gen2 10Gbps Mux 的 USB PD 多路复用器 HD3SS3212-Q1,但由于电缆太长(~1m 电缆长度),他们将设计转接驱动器。 但目前、我们只有 TUSB501-Q1汽车级转接驱动器、现在仅支持5Gbps 解决方案。
您是否有10Gbps 汽车级转接驱动器解决方案? 请问客户是否设计 了 HD3SS3212-Q1
+ TUSB501-Q1应用程序仅支持最高5Gbps 的速度?
感谢你的帮助。
罗伊