This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:TUSB501-Q1转接驱动器至多路复用器以进行连接

Guru**** 2924020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, HD3SS3212-Q1, TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167148/tusb501-q1-tusb501-q1-re-driver-to-mux-to-conn

器件型号:TUSB501-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB542HD3SS3212-Q1

您好、支持团队

我们的客户 IVI 和 USB-C 功能块如下图"关于子板上的转接驱动"有任何问题?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    这是汽车设计应用吗?  方框图显示了 USB3.2第2代 MUX、但 IVI 板主机仅显示一对 TX 和 RX。  

    对于非汽车应用、TUSB542将是更合适的解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    是的。 此应用适用于汽车  、关于子板上的转接驱动器是否存在任何设计问题?

    功能块:

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David:

      很高兴见到您,这是一个汽车 FAE Roy,与 Disti FAE Lawrence 合作,客户将设计支持 USB3.2 Gen2 10Gbps Mux 的 USB PD 多路复用器 HD3SS3212-Q1,但由于电缆太长(~1m 电缆长度),他们将设计转接驱动器。 但目前、我们只有 TUSB501-Q1汽车级转接驱动器、现在仅支持5Gbps 解决方案。  

      您是否有10Gbps 汽车级转接驱动器解决方案? 请问客户是否设计  了 HD3SS3212-Q1

    + TUSB501-Q1应用程序仅支持最高5Gbps 的速度?

    感谢你的帮助。  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊、劳伦斯

    TUSB501-Q1只能支持高达5Gbps 的数据速率。  

    让我与我的营销团队核实10Gbps 汽车级转接驱动器的时间表、并回复此 e2e 主题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊、劳伦斯

    方框图本身看起来不错。 您正在使用电阻分压器网络来恢复 HD3SS3212-Q1的共模电压。 HD3SS3212-Q1的共模电压范围为0至2V、您为什么选择提供~0.4V 而不是1V 共模电压的电阻分压器网络?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     很抱歉耽误你的回答。 这只是草稿版原理图,我们将等待客户更新原理图,一旦确认了计划,就会再次发送给您审阅

    感谢你的帮助。

    罗伊