This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:能否详细介绍 CDR 模式?

Guru**** 2890770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168083/ds110df111-could-you-tell-me-the-detail-of-cdr-mode

器件型号:DS110DF111

大家好、

我的客户发现 无法使用特定 SFP+以太网交换机(Tx)锁定 DS110DF111。
他怀疑输入波形的质量不好、并计划测量眼图张开度和抖动。
 
为了测量和分析输入波形抖动、我认为 示波器的软件 CDR 应设置为与 DS110DF111 (Rx)相同的设置。
您能告诉我 DS110DF111的 CDR 模式吗?
以下设置是否正确?
- 2阶 PLL
- 10MHz 环路带宽

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    是的、CDR 具有二阶 PLL、但 PLL -3dB 带宽为5MHz。 此外、可调整重定时器 CDR 带宽以跟踪或多或少的低频输入抖动。 BW 之外的任何抖动都不会传递到输出端。

    确保示波器 CDR 也设置为正确的数据速率。

    最棒的

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas-San、

    感谢您的支持。
    我知道  PLL -3dB 带宽是5MHz。


    另一方面,以下显示 CDR -3 dB 带宽为4MHz (默认值)。
    哪一项是正确的? 还是这些不同的参数?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我建议坚持使用5MHz PLL -3dB BW、因为这是数据表中的特征。

    最棒的

    卢卡斯